This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23EVM1-746:外部同步

Guru**** 2392125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521590/tps546c23evm1-746-external-synchronization

器件型号:TPS546C23EVM1-746
主题:TPS546C23中讨论的其他器件

工具/软件:

我想将 评估板的主器件与外部时钟同步。 作为开始、我尝试将 SYNC 引脚拉至 BP3 (通过10k)、以确保它 可以自由运行、直到 SYNC 变为可用。 但随后我意识到它根本没有开始。 然后我尝试将同步拉至 BP6、但 结果仍然相同。 这里的预期行为是什么?  外部时钟可用时、是否无法在频率模式下为器件加电并切换到外部同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas Mandal Nilsen 

    Unknown 说:
    此处的预期行为是什么?

    这是默认编程配置中的预期行为。   TPS546C23不打算在没有向跟随器器件发送同步信号的情况下以两相模式运行、因为这会使两个转换器以不同的频率运行、从而产生一个等于两个转换器自由运行频率差值的拍频。   

    Unknown 说:
    是否无法 以自由运行模式为设备加电并在外部时钟可用时切换到外部同步?

    通过 PMBus 编程、可以强制两相配置忽略 SYNC 故障。  MISC_CONFIG_OPTIONS 命令(命令代码 F0h) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c23.pdf#page=76 可以选择禁用 SYNC_FAULT (高字节、位0)。这将允许从器件在没有来自外部 SYNC 或来自堆栈主器件同步的情况下启用。

    选项命令(命令代码 E5h) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c23.pdf#page=73 还具有强制 SYNC_IN 的选项、从而无需从外部上拉 SYNC 引脚。