This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:了解 UC2854中的电流限制

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UC2854, UC2854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521277/uc2854b-understanding-current-limiting-in-uc2854

部件号:UC2854B
主题中讨论的其他器件: UC2854UC2854A

工具/软件:

我们想了解 限流机制 UC2854B PFC 控制器。

在我们的设计中:

  • 倍频器块 接收来自以下位置的输入:
    • 直流输出电压 测量 VSENSE 引脚上的电阻分压器。
    • 直流输入电压 电阻分压器将电流降至 IAC 和 VRMS 引脚。
  • 电流检测 是使用实现的 2 mΩ 分流电阻器 (rsh)与升压电感器串联。 该电阻器上的电压连接到 ISENSE 引脚、以测量瞬时电感器电流。
  • 该信号通过进行处理 误差放大器 、其输出与 PWM 斜坡进行比较以控制占空比。

我们特别有兴趣了解:

  1. ISENSE 引脚的功能 与电流控制环路相关。
  2. 的作用 PKLMT (峰值限制) 传递函数的 UC2854。
  3. 如何实现峰值电流限制以及它在正常运行和过流情况下的行为。
  4. 乘法器如何工作。

我们的应用所需的电流 将输入电压从最小50V 升至410V 、我们希望确保 电流限制机制配置正确 保护电路并在不断变化的输入条件下高效运行。

请详细说明 ISENSE 和 PKLMT 功能的工作方式、特别是在我们的设置背景下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sundar、  

    尽管 UC2854B 与 UC2854非常相似、但 UC2854B 有几项改进、使其与 UC2854大不相同、即 在提及目标控制器时、"B"后缀对于应用于器件型号非常重要。  在第二个问题中随意提及"UC2854"在其他某些情况下可能会令人困惑。  


    我先回答大家关于 PKLMT 的问题。
    如果检测到的峰值电感器电流超过设计人员确定的水平、PKLMT 的功能是关闭升压 MOSFET 的栅极驱动。   
    它采用负电流检测 极性、当 PKLMT 上的电压从正失调电压拉低至0V 时、会触发 PKLMT。  
    在正常运行期间、PKLMT 不会运行。   
    如果峰值电流超过编程的限值、PKLMT 将立即(在传播延迟之后)关断栅极驱动。  

    由于这是没有斜率补偿的峰值检测、因此超过50%的占空比可能会导致次谐波振荡、并可能产生可闻噪声。  不过、这是一种保护特性、因此可闻噪声首先应低于 PKLMT 运行模式。  在正常运行时、电感器电流峰值始终低于 PKLMT 阈值、并且控制器在平均电流模式控制下工作、因此不需要斜率补偿、应该没有可闻噪声。|

    ISENSE 输入 将电感器电流检测为电压、该电流检测电 压与倍频器基准电压之差会生成平均误差信号、该信号用于生成 PWM 脉冲。  

    本应用手册详细介绍了这两个功能的工作方式: https://www.ti.com/lit/an/slua144/slua144.pdf?ts =1748884332996 
    尽管它是为 UC2854编写的、但也适用于 UC2854A 和 UC2854B 器件。  不过、在示例设计过程中、应使用 UCC2854B 的特定参数来代替 UC2854的特定参数(它们在值上有所不同)。  

    2MR 是电流分流电阻器的值非常小、这意味着电流非常高。 本应用手册介绍了以下替代电流检测方法:  
    https://www.ti.com/lit/an/slua172/slua172.pdf?ts = 1748884242779
    这可能有助于在不造成过多功率损耗的情况下实现更高的电流检测信噪比。  

    此致、
    Ulrich