This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:LMR36503MSC3RPERQ1 - MODE/SYNC

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521493/lmr36503-q1-lmr36503msc3rperq1---mode-sync

器件型号:LMR36503-Q1

工具/软件:

您好:

我已在组件中安装了 LMR36503MSC3RPERQ1、该基准具有固定输出(+3.3V)和固定频率(2.2MHz)。

我现在遇到了问题、尤其是使用 MODE/SYNC 引脚时。

‘s、通过将 MODE/SYNC 引脚连接到 VCC 引脚、我按照第1页的"简化图"进行操作、但这似乎会影响我的输出电压值(在+2.1V 下测量)。

将 MODE/SYNC 引脚连接到 GND 时、不会出现此问题。

我想了解原因吗?

我还有其他我不理解的问题,但为了更详细地讨论这个项目,我不想在论坛上做,如果这是可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemence:  

    理解、您能否将此主题标记为已解决、我们可以通过直接消息进行讨论。

    请还提供原理图和工作条件。  

    谢谢、

    Richard