This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620AP-Q1:LMR33620-Q1

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510021/lmr33620ap-q1-lmr33620-q1

器件型号:LMR33620AP-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我在我们的设计中使用 LMR33620-Q1、在一个单元中、它发现 VCC 引脚上接收的电压为1.2V、根据器件规格、它应该为5V。

请您也帮助我找到此失败的原因。

输入电压为12V

负载电流为500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您能给我发送一些器件在工作台上表现出的波形吗? 如果可能、显示了 SW 节点、VOUT、VCC 和电感器电流。  

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在波形中看到、SW 节点也没有电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您是否检查过确保器件正确位于电路板上、所有引脚均已正确焊接?

    如果是、您能否将另一个器件放置在同一电路板上、并检查是否仍有问题?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在找到失败的根本原因之前、我无法更换、因此请提供任何参考点、以便我们能够找到失败的原因。

    此外、我还检查了焊接情况、该器件来自客户的产品线、我们在发送前已对其进行了测试。

    附加 X 射线以进行说明。                      e2e.ti.com/.../X_2D00_Ray_5F00_LMR33620AQRNXRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    要检查的两点:

    1.您能检查设备在输入电源上消耗了多少电流吗?

    2.在没有对 IC 进行回流焊的情况下,能否移除 VCC 电容器并将其更换。 需要确保电容器不会导致任何意外泄漏。

    这是零时失效吗? 或者器件是否在运行、然后停止调节?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。

    谢谢、

    Dino