This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:启用保鲜密封

Guru**** 2514555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521258/tps3619-enable-the-freshness-seal

器件型号:TPS3619

工具/软件:

1) 我们是否需要使用单独的 计时器电路来获取35mS 脉冲到 VDD 以实现新鲜度海洋?
2)在实现新鲜度密封期间、需要在 Vdd 上保持小于35mS 、而无需连接其他引脚 PFI、PFO、Vbat。 、这是正确的吗?  

谢谢

Senthilkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthilkumar:

    计时器电路不是必需的、利用函数发生器也可以工作。

    PFI 和 VBAT 必须分别与 VDD 和 Batt 连接。 数据表上电池"新鲜度"密封说明未涵盖的其他引脚可以悬空。

    Jesse