This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667 PMBus 支持的最低时钟频率

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519905/tps53667-minimum-supported-clock-frequency-of-pmbus-of-tps53667

器件型号:TPS53667

工具/软件:

你好、团队。

我对 PMBus 规范有几个问题。 在我的客户用例中、TPS53667以菊花链形式与 PMBus 和 I2C 连接。

1.是否可以在同一总线上(数据线和时钟线)与 PMBus 和 I2C 实现菊花链?

2. I2C 可能在10kHz 的时钟频率下工作、因此我的客户想确认 tps53667的 PMBus 是否在10kHz 的时钟频率下工作。 此线程上附加的 PMBus 规范指出它可以支持10kHz 的时钟频率、因此我们认为 TPS53667可以支持相同的频率。

3.如果不是、TPS53667用于通信的 PMBus 的最低时钟频率是多少?

 e2e.ti.com/.../smbus20.pdf

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    1.是否可以在同一总线上(数据线和时钟线)与 PMBus 和 I2C 实现菊花链?

    -这应该是可能的,只要驱动程序能够支持各种交易类型。 块读取、字节写入等

    3.如果不是、TPS53667用于通信的 PMBus 的最低时钟频率是多少?

    - TPS53667经过测试的最低频率为100kHz。 只要未达到超时(我认为是50ms)、在10kHz 下运行不应该有问题、但尚未使用此器件进行验证。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash-san:

    感谢您的回答。  我不理解您提到的超时。 PMBus 的超时是什么? 请您仔细解释一下。

    只要未达到超时(我认为是50ms)、在10kb
    下运行就不会出现问题

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    TPS53667具有50ms 的时钟超时。 如果器件在50ms 超时之前未接收到来自 PMBus 事务的数据、53667将重置其通信、并再次等待其自己的地址。 如果线路上的其他器件进行时钟延展或使数据线保持断开、则会导致此问题。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash-san:

    感谢您的回答。 我了解超时是什么、我们评估了 PMBus 的100kHz 时钟频率和 PMBus 的400kHz 时钟频率。

    我的客户想知道100kHz 和400kHz 的 PMBus 时钟频率的变化。 是否有任何差异?

    100kHz PMBus 时钟频率(最小值/最大值)或+/-?%

    400kHz PMBus 时钟频率 最小值/最大值或+/-?%

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    您必须在 PMBus 规范中验证它们在容差方面允许的内容。

    此致、

    Nash