This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:TIDM-02013

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-02013, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519306/tidm-02013-tidm-02013

器件型号:TIDM-02013
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、SFRA、 SysConfig

工具/软件:

您好、

我们正在使用 TIDM-02013参考设计、尝试将其用作 EV 充电产品的基准。

对于验证过程、我们使用电路板的 参考文档(可在网站上获取)。

我们成功验证了 CLLLC 级、但在验证 PFC 级时遇到了问题。

我们遵循 文件中概述的程序

这是我们的测试设置:



# ISSUE1 -用于 PFC 的模拟装置不包括在项目中


在实验2中、 图形 显示了如何使用仿真受控体来计算初始电流控制器。 但是、在 Ware_Digital C2000.Power_SDK_5_05_01_00工程中没有 syscfg 文件、因此我们不能使用任何仿真受控体。

我们尝试了文档中指定的补偿器。

K= 0.35、FZ=0.03kHz

但是、当浪涌电流继电器(实验2、电流环路直流)闭合、输入电压为50V 且连接了500 Ω 负载时、系统会触发过流跳闸。

在此处进行捕获(CH1:PWM、CH2:dc_link、CH3:Current、CH4:dc_IN):



我们测试了多个控制器并在以下条件下实现了稳定性:

FZ.0.1、K== 0.03kHz



问题:

-这种方法是可以接受的吗?


-我们在 DigitalPower SDK 中是否遗漏了可以使我们计算此控制器的东西?


# ISSUE2 -高负载情况下的当前不稳定性

使用在前一个病例中获得的控制器、我们以低负荷完成了其余实验室(lab2、lab3和 lab4)。 但是、当我们将负载增加到100欧姆时、电流变得不稳定、系统在一段时间后触发过流保护。

以下是一些使用不同负载的捕获结果:

R300–正常。

R200–启动当前问题。


R150:电流出现一些尖峰。


R100:极端电流摆幅。


问题:

-这种行为可能是由所选的电流控制器引起的吗?


-如果是,我们如何为我们的电路板设计解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您能否确认是否将 F28003x 代码用于该测试?

    此外、您是否尝试使用了电流控制器的现有 Kp、Ki 值。 这些值已针对此参考设计进行了调整、您可能会检查这些值、如果您看到此类似问题、我们会告诉您。

    #define TTPLPFC_GI_PI_KP (float) 0.3
    #define TTPLPFC_GI_PI_KI (悬空) 0.03

    #define TTPLPFC_GV_PI_KP (float) 0.6
    #define TTPLPFC_GV_PI_KI (悬空) 0.0001

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我确认我们使用的是  F28003x 代码。

    我们尝试了提议的控制器,但它产生了更差的结果。

    #define TTPLPFC_GI_PI_KP (float) 0.3
    #define TTPLPFC_GI_PI_KI (悬空) 0.03

    #define TTPLPFC_GV_PI_KP (float) 0.6
    #define TTPLPFC_GV_PI_KI (悬空) 0.0001

    输入电压为120VAC、空载

    VIN 120VAC、负载:185 Ω


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián

    我们已经使用我在上面分享的相同控制参数测试了这块电路板、但我们还没有遇到这个问题。 我认为这种行为不是由于控制器造成的。 请问您是如何购买此硬件板的?

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的回答。

    我们已经使用 TI Gerbers 安装了此电路板、并从同一 TI 提供商那里购买了变压器。

    您能否介绍一下您使用的测试设置并使用建议的控制器分享捕获结果?

    对于什么原因可能导致电流信号出现振铃、您有什么想法吗?

    关于第一个问题、您能告诉我 TI 如何计算电流环路的初始控制器吗? 我们在基本工程中找不到任何包含补偿器设计器应用所需信息的 syscfg 文件。

    此致、

    Sebastián μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    此设计没有 SysConfig。 因此、 我们需要在 ttplpfc_settings.h 文件中将每个实验的 SFRA 类型手动更改为电压或电流。

    #define TTPLPFC_SFRA_TYPE TTPLPFC_SFRA_CURRENT 。

    按照第 5.2.2.2.7节所示测量电流环路的 SFRA 装置、然后按照 5.2.2.4实验4为电流环路设计补偿器?

    测试设置与本文档中显示的设置类似。 我在 PFC 侧有一个具有相同控制参数的捕获结果、同时  在 CLLLC 次级侧提供2A @350V 负载。

    我想让我们的硬件专家对此做进一步的评论。

    谢谢

    Srikanth