This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:有关复位延迟时间(td)的查询

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521311/tps3808-query-regarding-reset-delay-time-td

器件型号:TPS3808

工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 TPS3808G33 监控器 IC、用于监控系统电源电压。 根据数据表、IC 的预期行为如下:

  • RESET 置位 密码 方程 (无延迟) VSENSE 引脚压降 低于阈值电压 VIT−

  • RESET 置为无效 密码 在可编程延迟(td)之后 、由连接在之间的电容器确定 CT 引脚 GND (VSENSE 引脚上的电压升高) VIT +的位移

然而、我们观察到了异常行为:

  • 电压保持一致 VSENSE 引脚压降 VIT−以下 RESET 输出不会立即置位 。 相反、延迟约为 0.8秒 在 RESET 置位之前。

  • 电压保持一致 VSENSE 上升 高于 VIT + RESET 在延迟后置为无效 角度 1.5秒 、它与基于 CT 值的预期一致。

附加上下文:

  • 我们使用的是 0.22 µF 电容器 电阻 CT 引脚 GND

  • 在受控测试条件下观察到的行为是一致且可重复的。

这表示 IC 正在开启延迟计时器 两者可兼得 RESET 置为有效和置为无效、这偏离了数据表中的复位规格 立即生效 当 VSENSE 降至阈值以下时。

我们希望对此行为作出澄清:

  • 是否有任何内部去抖或滤波机制可以在 RESET 置为有效期间引入此延迟?

  • 较大的 CT 电容器是否会意外影响置位行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    您是否能够提供此查询的原理图?

    Jesse