This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:无输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510057/lmr33620-q1-no-output

器件型号:LMR33620-Q1

工具/软件:

您好、

我们最近收到了一个现场返回单元、其中没有来自 LMR33620AQRNXRQ1降压转换器的输出电压。  

在检查时、我们检查 VCC 引脚5号、发现此引脚上的电压为1.2V、而不是5V。

内部稳压器低输出的可能原因是什么? 这是原理图参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您能给我发送一些器件在工作台上表现出的波形吗? 如果可能、显示了 SW 节点、VOUT、VCC 和电感器电流。  

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。

    谢谢、

    Dino