This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:适用于800 mA 电池且具有 Impedance Track™︎ Ω 的电量监测计+与 BQ25895M 或替代产品集成

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ25895M, BQ25895, BQ27Z746, BQ27411-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520793/bq25895m-fuel-gauge-with-impedance-track-for-800-mah-battery-integration-with-bq25895m-or-alternatives

器件型号:BQ25895M
Thread 中讨论的其他器件: BQ25895BQ27Z746、BQ27Z561-R2、 BQ27411-G1

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 BQ25895M 电池充电器 IC、其中采用由供电的设计 单节800 mA 锂离子电池 。 我希望通过增加来增强系统 电池电量监测基于 TI 获得专利的 Impedance TrackTm 算法 目标是实现 准确的荷电状态(SoC) 预测的运行时间

我的主要目标是实施 实际工作条件下的电池放电模型 以支持准确的运行时间估算、改善电源管理并增强用户体验。

请你提供以下指导:

  • 采用 Impedance TrackTm的 TI 电量监测计 IC 最好与配合使用 BQ25895M 对于此容量的电池(~800 mA )?

  • 都有 备选单节电池控制型快速充电器 IC 一方 MaxChargeTm 或类似功能 、允许系统在上运行 5V 电源输入(PIM/VBUS) 并且能够很好地集成 基于 Impedance TrackTm的电量监测计

感谢您的支持以及您可以分享的任何设计资源或参考材料。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我联系电池电量监测计团队的同事、寻求帮助提供支持。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们有2款最适合与 BQ25895配对的电池电量计选项、即 BQ27Z561-R2和 BQ27Z746。 这两款都是非常相似的1S 电池电量监测计、唯一的区别是 BQ27Z746具有集成的硬件和固件保护功能、可驱动较高强度的保护 FET。

    谢谢、

    Kipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipp:

    感谢您发送编修。

    您能否分享说明如何在典型应用中将 BQ25895与 BQ27Z746集成的原理图或参考设计? 了解两者之间的建议连接会有所帮助、尤其是在 I2C 通信、检测线路和任何所需的支持元件方面。

    此致、
    Martin Tessier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    BQ27Z746是一款独立器件、不直接连接到任何电池充电器。 它们唯一交互的方式是温度的 TS 和 I2C 线路。 电量监测计和充电器都可以位于具有单独 I2C 地址的同一 I2C 总线上。 热敏电阻将输入到测量仪表 TS 引脚中、然后 MCU 主机可以从测量仪表中读取温度并将其写入电池充电器。 这种架构是必需的、因为电池电量计不允许向其写入温度。

    请参阅 BQ27Z746 EVM 和应用原理图示例 https://www.ti.com/tool/BQ27Z746EVM-047

    谢谢、

    Kipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipp:

    再次感谢您的详细说明。

    在查看这两个选项后、我想我会使用 BQ27Z561-R2 、它似乎更适合我的应用。 我还浏览了 EVM 原理图、有一个问题:我是否真的需要 外部保护器 IC 还是可以在低风险、严格控制的环境中忽略它?

    此外、您是否有任何关于的建议 非 BGA (QFN 或类似)电池电量监测计 相同的功能? 我正在尝试尽可能简化组装。

    感谢您的见解。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    建议使用采用 QFN 封装的 BQ27411-G1。

    保护器 IC 不是必需的、但始终建议使用、尤其是为了帮助实现任何系统安全 认证

    谢谢、

    Kipp