This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:了解新的设计规格

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521383/bq25750-for-new-design-specifications

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756E

工具/软件:

您好的团队、

我的客户有一个符合以下规格的新项目。 您能否确认 BQ25750充电器是否适用、或者是否有任何更好的解决方案? 谢谢!

输入电压:24V±5%
电池:3S3P (9V 至12.6V)
降压/升压转换器:9V 至24V 至12V (300W)

此致、  
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、BQ25750 (电源路径充电器)或 BQ25756E (非电源路径充电器)适用于此应用。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway