This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-Q1:输入电容和电感器、实现紧凑型设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610-Q1, LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521593/lmr51610-q1-input-capacitance-and-inductor-for-compact-design

器件型号:LMR51610-Q1
主题: LMR51606中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们将 LMR51610-Q1用于我们的项目;

VIN 应约为8V 至32V

VOUT 和 Iout 为5V、200mA

我们的 PCB 应非常小、因此我们必须实现紧凑的设计。

根据该设计、输入电容器是否可正常运行?  product.samsungsem.com/.../CL32B225KCJSNN.do

我还想减小电感器尺寸。

那么、我可以使用 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/74438335330.pdf 作为5V 200mA OUT 的电感器吗?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen

    这是我对原理图的评论

    1. 对输入电容器的选择对我来说很合适。
    2. 电感器 DCR 相当高、会导致效率降低。  通过选择~100m Ω 的 DCR、将效率降低3-4%。 为了获得理想尺寸解决方案、我建议选择 LMR51606。 这样、您可以选择具有较低饱和电流额定值的电感器、同时保持尺寸不变。

    希望这有助于感谢您

    此致

    Onkar Bhakare