This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS08-Q1:什么是"更小的内部 FET & quot;以及"更大的内部 FET & quot;是什么?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520746/tps2hcs08-q1-what-is-the-smaller-internal-fet-and-larger-internal-fet-mean

器件型号:TPS2HCS08-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

"较小的内部 FET"和"较大的内部 FET"是什么意思?

这是"较小的内部 FET"吗

感谢您的帮助!
此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    每个通道都有两个功率 FET -大型 FET 和小型 FET。

    小 FET 是指手动 LPM FET、这是器件中的一个单独的较高导通电阻 FET、专门用于手动 LPM。 在方框图中、主 FET 代替了大型和小型 FET。

    大 FET 是通道处于活动模式时处于活动状态的 FET、它可以承载整个器件电流范围。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的解释。

    那么、我的理解是这样的吗? ↓μ s


    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    正确。

    谢谢、

    Patrick