This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:发布时间表和预量产可用性

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520201/bq41z90-release-timeline-and-pre-production-availability

器件型号:BQ41Z90

工具/软件:

尊敬的支持团队:

对于新的设计、新的 BQ41Z90似乎符合我们的要求。

为了确保项目规划的安全、您能否告诉我们此零件的发布日期(或期间)是多少? 请至少提供一年的估计期。

我的第二个问题涉及预量产零件 PBQ41Z90PVPT、我想在接下来的2个月内购买、但我们在法国的分销商渠道中没有找到任何库存。 我们如何才能仅为每个示例获得10个器件?

如果需要私人会议、您能让我与当地的 FAE 联系吗?

谢谢您、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sylvain、

    我们已分配此问题、并将在可能的情况下与您联系。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们可以在公共论坛上提供这些信息。  请联系您的支持 FAE 或当地的 TI 办事处、为您分配 FAE。  

    您最多可以为5件商品提交样片申请。 您可以请求5个样品的多个批次。

    您当地的 TI 办事处应能为您提供帮助。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FAE:我们没有 AFE 的接触。

    当地 TI 办事处:法国 TI 办事处(通过致电)无法为我提供联系人或为我分配 AFE。 请,如何联系我们的本地 AFE ?

    样品请求:如何申请5件/样品? 使用 的是 PBQ41Z90PVPT 和 BQ41Z90 缺货

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是、我无法帮助您解决这个问题。

    目前有169个 BQ41Z90器件库存 、您可以在此处申请器件:BQ41Z90数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego