This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:外部故障检测

Guru**** 2457470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520843/ucc28070-external-detection-of-faults

器件型号:UCC28070

工具/软件:

您好的团队、

是否有办法从外部了解故障状态、例如 OVP 或 OTP?
我认为 SS 端子在 OTP 期间放电、但 SS 端子在 OVP 或 OCP 期间是否保持不变?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirotsugu-San,

    内部"重启"信号使 SS 端子放电:

    重启可由3种可能的故障条件触发:OTP、VCC UVLO 或 VSENSE < 0.6V:



    因此、OVP 和 OCP 不会使 SS 放电、并且在这些故障条件下其电压保持不变。
    这些情况通常非常短暂、PFC 可以快速恢复、因此不应在 OVP 或 OCP 上强制重新启动 PFC。  

    此致、
    Ulrich