This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521203/ucc21750

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC5390

工具/软件:

我正在使用 UCC21750为 SiC 器件供电。 我不打算使用 DESAT 功能。  
只是想确保 DESAT 已连接到 COM、这意味着 FLT 信号永远不会变为低电平、我不必担心发送 EN 信号以将栅极驱动器退出 FLT 状态。  
在这种情况下、应将 EN 引脚连接到何处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    不幸的是,这不一定是真的。 DESAT 电路仍然存在于 UCC21750芯片上、实际上它仍然可以被足够的噪声锁存。 要完全防止 DESAT 故障干扰运行、唯一方法是使用没有 DESAT 引脚的栅极驱动器。  

    如果您不需要 DESAT、为什么您选择了此栅极驱动器? 您是否可以改用 UCC5390?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是我提供了具有米勒钳位的分离输出双极电源、这在8引脚封装中是不可能的。 该栅极驱动器作为支持10A 栅极电流的栅极驱动器出现、因此我选择上面的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、 如果要重置 故障、我可以使用一根跳线将 EN 引脚连接到 GND 并持续1000ns 以上、然后将跳线连接回 VCC 以运行栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    这可能是可行的、但您也可以使用数据表中描述的自动复位电路来消除任何可能干扰的 DESAT 故障:

    此致、

    Sean