This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:IS UC1842/2842/3842可用作开环配置

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521392/uc2842-is-uc1842-2842-3842-can-be-use-as-open-loop-configuration

部件号:UC2842
主题中讨论的其他部件:UC1842

工具/软件:

在我的项目中、我们需要一个输入电压范围为120V 至200V DC、输出电压范围为30V 至50V DC 的 SMPS。该应用需要开环配置、这意味着允许输出电压随输入电压成比例变化。 我想确认 UC1842/2842/3842 PWM 控制器 IC 是否可用于此类开环设置。 可以找到更适合此要求的任何替代器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要使用哪种转换器拓扑? 什么是输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    拓扑-反激式拓扑

    模式-不连续模式

    开关频率- 50kHz

    输出电压- 30V 至50V

    输出电流- 400mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在指定的应用中、可以在反激式和开环中使用这些器件。