This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532KCS:漏极引脚和外壳未在内部连接。 我的理解是否正确?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532KCS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519913/csd18532kcs-the-drain-pin-and-the-case-are-not-internally-connected-is-my-understanding-correct

器件型号:CSD18532KCS

工具/软件:

您好的团队、

 内部未连接漏极引脚以及 CSD18532KCS 和 CSD15842KCS 的情况。 我的理解是否正确?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san、

    感谢您的查询。 采用 TO-220封装的 TI FET 的漏极引脚(2)在内部以电气方式连接到金属凸舌。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·桑:

    感谢您的明确回答! 它可以帮助我回答客户的问题。 按下已解决按钮后、我对其他问题深表歉意。 我的客户正在寻找哪种 FET 封装类似于 TO-220封装、并且未在内部电气连接漏极引脚和封装。 TI 是否有满足这些要求的 FET?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san、

    感谢您的更新。 在 TO-220或其他封装中、如果漏极引脚在内部未连接、我们不会制造任何 FET。 这些器件由 FET 芯片构成、该芯片位于封装的芯片焊盘或凸片上、并以电气方式连接到中心引脚。 在 D2PAK 封装中、中心引脚经过修整、不会焊接到 PCB 上。 漏极连接到封装的凸片上。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    John