This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:何时执行校准?

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518573/tps92515-when-is-calibration-performed

器件型号:TPS92515

工具/软件:

您好:

TPS92515具有上电校准功能。
此校准是否会在输入电压达到工作范围后立即进行的非开关期间进行?
还是在向 IADJ 施加电压后执行校准?
在下面的波形中、向 IADJ 施加电压后、输出电流上升约500ms。
如果是、校准所需的最长时间是多少?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066622/tps92515-repeatability-error-on-a-design-using-vadj?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps92515

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    由于今天的美国假日、回复将被延迟。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    客户是谁、业务机会是什么?

    您能否发布原理图以及输入/输出要求?

    您能否探测 IADJ、COFF、VIN 和 BOOT

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我的客户的当前精度问题已得到解决。
    现在我想回答您的校准问题。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、因为这是一篇公开帖子、似乎您已经找到了解决您的问题的方法、您能解释一下您做了什么吗?


    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您误解了我客户的问题。
    即使使用相同的电路板、IC 和 VIADJ 输入、电流值也发生了变化、客户想知道原因。
    通过查看过去的线程、我们发现原因是校准造成的。
    这与客户的症状匹配。
    客户接下来要问的是校准的工作原理。
    我想回答我提出的关于校准的问题。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    校准在上电复位(POR)时立即完成。  它测量失调电压并将该值存储在逻辑块中。  该存储的值用于调整输出电流设定点。  如果失调电压位于两个校准设定点之间的边界上、则在进行下电上电时、您可以在两个关断设定的电压设置之间切换。  我们知道、随着 VIADJ 越大、失调电压导致的误差在信号中所占的百分比就越小。  随着 VIADJ 下降、Voffset 开始成为信号的较大百分比、因此误差百分比会变差。  在使用任何放大器或比较器时、这是一个常见问题。  如果您不想使用此功能、则可以使用 TPS92515A、该器件禁用了此功能。  该器件无论如何都仍符合数据表规格。  

    -fhoude  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道校准在 POR 之后立即执行、但客户应用 VIN、然后稍后应用 VIADJ。
    在这种情况下、校准是否基于2.4V 作为基准执行?
    还是在应用 VIADJ 后再次执行校准?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准在 POR 之后执行、仅进行一次。  该校准存储失调电压、并在 Vin/Vcc 保持开启时存储。