This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82676:如果 VIN 和 EN 电位悬空、则有些时候不会产生输出。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521447/tps82676-if-the-vin-and-en-potentials-are-floating-there-are-times-when-no-output-is-produced

器件型号:TPS82676

工具/软件:

您好的团队、

电压从3.3V 降压至1.1V。
此时、有时 EN 引脚和 VIN 会从0.6V 上升到3.3V。
此时、输出不工作并保持在0V。
根据各个器件的不同、可能会也可能不会发生这种现象。
是否有任何可能的原因?
我的猜测是,它是由于没有正确进入低和没有重置,但我想知道为什么一些发生,而其他人没有。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我想内部复位也可能会受到此模式的影响。 可能有一个特定的 VIN 低电平窗口会发生这种情况。 此窗口的单位可能与单位略有不同。 您能否尝试这2项测试并检查设备是否正常启动:

    1. 如您当前所示、将 VIN 和 EN 连接在一起、并在重新上电之前将其斜降至0V。
    2. 让 VIN 和 EN 分开。 使用您为 VIN 提供的电流斜坡模式、但仅在 VIN 上电后启用器件。
    3.  将 VIN 和 EN 连接在一起、并使用更快的斜降和斜升至与当前电平相同的电平。

    此致、

    Varun