This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电感器规格太大。

Guru**** 2517010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520854/ucc28070-inductor-specification-is-too-large

器件型号:UCC28070

工具/软件:

你好。
我使用 UCC28070设计一个4kw PFC。
升压电感器太高、无法使用计算工具进行设计。

我想知道我的设计是否正确。
谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_2.0_5F00_4kw_5F00_250530.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、  

    您的设计是正确的。  

    Excel 工具计算 在整个线路周期中、在您指定的工作点:1400W 总 Pout 和240Vrms 输入下保持每个电感器电流在 CCM 模式所需的电感值。  

    当电感器电流处于 CCM 时、THDi 较低(前提是 Rsynth 尺寸合适)。   
    当电感器电流在交流线路过零附近开始有一些 DCM 时、THDi 开始增加。  
    如果电感器电流在大部分或整个交流线路周期内具有很大的 DCM、则 THDi 会非常高。  

    Excel 工具无法计算任何给定 DCM 量的 THDi 值、它只能计算在整个周期内维持 CCM 所需的电感大小。  
    因此、您可以设计一个比建议用于 CCM 的电感更低的电感、但请注意、随着 DCM 的增加、THDi 的电感也会增加。  
    如果低 THDi 在轻负载和高压线路下很重要、则电感必须较高(如计算值所示)。   
    如果它不重要、则可以降低电感。  

    此致、
    Ulrich