This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:完全充电容量未按预期更新

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513474/bq40z50-r2-full-charge-capacity-not-updating-as-expected

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他部件:GPCRA0

工具/软件:

您好、

请查找随附的日志文件、以解决充满电容量问题。

e2e.ti.com/.../BATTERY-LOG-AFTER-CHEMID-UPDDATE-_2D00_-Copy-_2800_2_2900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    循环后添加 GGCSV。

    e2e.ti.com/.../ggcsv-after-cycle.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    FCC 在充电结束时下降。  发生这种情况的原因可能是 Ra 值中的第一个网格点过大。

    请运行 GPCRA0 RA0的正确值。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经执行了 GPCRA0、请找到附件。 已上传文件和报告。

    e2e.ti.com/.../GPCRA0_5F00_TPM.zipe2e.ti.com/.../GPCRA0_5F00_TPM_2D00_report.zip 

    我尝试分析和比较默认的 chemID 文件(刚刚加载 chemId 并读取 GG.csv)(如下所示)并附加了 Excel 文件。

    除了 chemID 4206对于所有其他值、RA0值非常高。 请分析并帮助我们为 Ra 表值提供正确的值。

    e2e.ti.com/.../Ra-comparision-for-different-chemIDs.xlsx

    此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能看看以上内容吗?

    谢谢、此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 ChemID 4121 -报告显示- ra0_ch、mOhm:85。 为什么不使用该值?

    我不确定我是否理解这个问题。 该表是否显示为 Ra0_Chg 的默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    根据我们的谈话、提出的第一个 RA0值的嫌疑人很高、这可能导致 FCC 跳变、如下所示、

    因此、我尝试比较默认 CHEMID 文件的所有 Ra 表值、所有值都是第一个高值。

    这是预料之中的吗? 我们是否需要始终使用 GPCRA0 Ra 值进行生产?

    最后、根据讨论和测试、我们了解 Ra 表计算可能是导致 FCC 跳变的原因。 因此、我们想了解生产解决方案吗?  

    如果需要更多详细信息或任何其他测试、请告知我。

    此致

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    正确。 请使用 GPCRA0工具来防止充电结束时 FCC 跳变。