This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:逻辑接口 EN 问题

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628511, TPS628513, TPS62801, TPS62088, TPS628503, TPS628501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517161/tps62801-logic-interface-en-question

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS628503、TPS628511 、TPS628513、 TPS628501

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在研究我们的一些电源时序、并对两个特定电源上的逻辑接口 EN 有疑问:

  • TPS62801→Vinh TH =.8V、 VINL TH =.4V
  • TPS62088 →Vinh TH = 1V、 VINL TH =.4V

 

我们目前不了解的是、这些引脚上是否存在迟滞/施密特触发器。 环境:我们使用 RC 滤波器来提供所需的适当电源时序。 我们的 RC 网络需要5ms 的时间才能使使能引脚从.4V (逻辑低电平)变为.8V (逻辑高电平)、但如果没有迟滞或施密特触发器、并且这些引脚像数字 IO 一样运行、我们可能会在预期之前的一毫秒内无意中启用其中一个器件。  

您能解释一下我们对这些引脚的预期 行为吗? 另外、如果我应该提交另一个器件型号为 TPS62088的申请、请告知我。

 谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    这两款器件在 EN 引脚上都具有内置迟滞。 对于 TPS62088、EN 迟滞大约为200mV。 对于 TPS62801、EN 迟滞约为130mV。

    TPS62801实现了所谓的智能 EN 功能、这可能会影响该用例。 在该器件上、EN 有一些内部500 kΩ 下拉电阻器、只要器件被禁用、该电阻器才有效。 一旦器件开始、PD 电阻器就会断开、以更大限度地降低应用中的功率损耗。 如果在 EN 上使用 RC 滤波器进行启动、这应该不会出现问题、因为一旦器件启动、在没有 PD 的情况下、RC 电压的上升速度会更快。 但应该注意、RC 中的 R 远低于内部 PD 电阻器的500 kΩ、以克服 EN 阈值。

    还请注意、EN 阈值规格意味着一定的参数变化范围。 这意味着阈值可能会因器件和温度而异。 缓慢的 EN 斜升可能会导致时序变化。 为了获得更精确的时序、可以通过一些数字逻辑来控制时序。 或者、可以选择具有所谓的精密 EN 功能的器件、该器件的 EN 阈值规格要严格得多。 具有精确 EN 的器件例如1A 的 TPS628501和 TPS628511、3A 的 TPS628503和 TPS628513。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢这方面的帮助、以及关于 PD 电阻器的很大帮助;我们的 R 大小可以确保不会出现问题。  

    此时、在设计过程中切换电源为时已晚、只想让我们考虑可能发生的启动时间变化较大的情况。


    我目前还不清楚滞后情况。 如果我们具有逻辑低电平(低于.4V)、那么我们可以预计使能引脚会保持低电平、直到达到.6V? 从0.6V 到.8V、使能引脚状态将未知、因为它介于使能高电平阈值和使能低电平阈值之间?  

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    感谢您的更新。

    从统计角度解读这些输入阈值电平非常重要。 下面是一个快速绘图、用于说明通常的行为、但不以准确的数字表示:

    当 EN 电压从0上升至0.8V 时、所有器件的 EN 阈值遵循一些统计分布。 大多数器件检测到高电平并在0.7V 下启用。 当达到0.8V 时、整个器件组装已检测到较高且具有额外裕度。 因此、这将是 VIH TH 的规格限制、因为我们可以确保所有器件都在此电压及更高电压下启用。 这也是将其指定为最低电压电平的原因。 启用器件后、迟滞生效、用于禁用的分布现在更低。 因此、再次缓慢降低 EN 电压时、大多数器件都会检测到低电平、并在0.5V 时禁用。 但在0.4V 电压下、我们可以确保所有器件都已禁用并具有一定的裕量。 因此、这可以是 VIL TH 的规格限制、即最大电压(低于它们一定会被禁用)。 确切地说、这些分布还包括指定温度和 VIN 角的变化。

    如果您从分布的中间选择一个设备,这将代表大多数的总体,那么它将在本图中启用0.7V 及以上,它将在0.5V.及以下禁用。 因此在这种情况下、迟滞将为0.2V。 两者之间没有未定义的状态。

    我希望这有助于了解 EN 阈值规格限制。 如果您仍有问题、请告诉我、否则如果您点击"已解决"关闭此主题、我会非常高兴。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我 还有以下问题/不确定性。 您能帮助澄清一下吗?

    "我现在还有点不清楚滞后的情况。 如果我们具有逻辑低电平(低于.4V)、那么我们可以预计使能引脚会保持低电平、直到达到.6V? 从0.6V 到.8V、使能引脚状态将未知、因为它介于使能高电平阈值和使能低电平阈值之间?  "

    感谢你的帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不知道她在说什么,也不知道她在说什么。

    在对单个器件进行表征之前、单个器件的确切阈值确实是未知的。 但是、从数据表限值可以预期的是、VEN≤VIL TH (规格下限)的电压电平将 导致器件被禁用、而 VEN≥VIL TH (规格上限)将导致器件被启用。 不应特意使用介于上限和下限之间的静态 EN 电压电平。 但是、由于内置迟滞、允许从低于下限转换到高于上限(反之亦然)。

    此致、

    Andreas。