This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:是否可以从该器件产生负电压?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521313/tps629203-can-negative-voltages-be-generated-from-this-part

器件型号:TPS62A01
主题: TPS629203中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

如标题所述、是否可以从该器件生成负电压?

我将提供3.3V 至5V 的电压、并需要-0.5V 至-1V 的输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    对于 TPS62A01、尚未进行测试、但一般来说、任何降压转换器都可以在所谓的反相降压/升压(IBB)拓扑中运行、从而通过正输入电压产生负输出电压。 IBB 运行需要一些注意事项。 一个方面是、允许的输入电压范围与正常降压运行模式下的输入电压范围不同。 它将降低输出电压的绝对值。 TPS62A01的额定 VIN MAX = 5.5V、当 VOUT 为-1V 时、该电压会降至4.5V。

    此外、TPS62A01本身无法实现-0.5V 输出、因为在正常降压操作下、绝对值不能小于 TPS62A01的最小输出电压、即0.6V。

    您可以评估 TLV62084、它在正常降压运行时的 VIN 范围高达6V、最小 VOUT 为0.5V。 这样可在给定的输入电压范围内满足所需的输出电压范围。 如果您希望获得更大的 VIN 裕度或可能需要更大的负 VOUT、那么我建议选择 可处理更高 VIN 范围的中 VIN 器件。 例如您可以评估 TPS629210

    由于 IBB 运行中还需要更多注意事项、例如数字引脚电平转换器和反向偏置保护、因此我强烈建议阅读以下应用手册以了解更多详细信息:"在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1"。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    感谢您的快速回答。
    在处理  IBB 操作时、尤其是一些提示。
    我将查看建议的器件。

    BR. THOMAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的反馈。

    我将关闭此主题。

    如果您有其他问题、您仍可以在关闭后回复。 也可以打开一个新线程。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX。

    因此、如果我使用3.3V 作为输入、并希望使用外部分压器时使用-0.5V 或-0.6V、那么这种电压也可以是一种替代方案: TPS629203?