This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:设计输入要求

Guru**** 2924950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5157, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518193/tps560430-design-input-required

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:LM5157、LM5118、 TPS552872

工具/软件:

大家好:

我需要针对上述器件进行设计、该器件的输入范围为7-36Vdc、输出15Vdc、输入范围相同、150mA 输出电流相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit

    您需要将 Vin min 增加到16及以上、才能在15V 电压下工作。 您可以使用以下设计作为参考- 电源设计器

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生  

    电源设计人员可以分享它。

    谢谢

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有任何支持性设计、以满足匹配相同要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit

    链接如下

    Power Designer - webench.ti.com/.../60

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit

    如果您可以确定在输入超过15V 后输出会下降、则可以使用 TPS560460。 如果输入高于输出、降压转换器只能调节至所需的值。 如果您希望转换器即使输入降至低于输出电压、也能进行调节、应考虑使用降压/升压转换器。

    点击此处查看我们的降压/升压产品系列- 交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar 先生  

    我可以根据我的要求获得相同的完整设计吗?

    因为将用于产品的设计至少需要每月10000-25000。

    在这种情况下、器件要求也相同、因此需要完全支持。

    谢谢

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的要求如下:

    任何拓扑  

    输入范围为9-36Vdc、输出为15Vdc/0.2A

    这是最终的。

    还有一个问题:-切换任何功率 MOSFET 额定值100Vdc/125A 需要多少栅极电源电压?

    如果没有观察到、它没有在整个开关范围内进行开关、那么我会增加电源电压或者增加任何其他值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit

    我 已经将此问题转发给我们的降压/升压转换器团队。 他们将帮助您解决这个问题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit Kulkarni、

    您可以使用我们的 Webench 工具来帮助您根据自己的要求选择合适的器件。 请查看此处: Power Designer

    对于这种电源、我建议使用反激式拓扑、而不是2或4开关降压/升压转换器。

    对于反激式转换器、您可以查看 LM5157。

    对于双开关降压/升压转换器、LM5118可能就是一个解决方案。

    对于4开关降压/升压 转换器、请查看 TPS552872。

    要获得开启任何 MOSFET 所需的栅极电压、请查看 MOSFET 数据表。 这取决于您要使用的 MOSFET。

    此致、
    Brigitte