This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:无法获得正确的 MPPT 功能

Guru**** 2510955 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517252/sm72445-cannot-get-proper-mppt-function

部件号:SM72445
主题: LM51770中讨论的其他器件

工具/软件:

我的任务是评估基于 SM72445的3000W 充电控制器(3kW)。

输出电压为48V 标称值(最大值52V)、输入范围为12VDC 至90VDC。

最大设计电流为62A。

我已经查看了3kW 原理图以及 SM72445EVM 参考设计。  这两种拓扑都是类似的电路拓扑、采用3kW 设计、使用更大的 FET、电感器和更大电流的半桥(高侧和低侧)栅极驱动器。

SM72445的工作电压范围为 A2设置为3.44V (低频率、PM 为 H 桥)、A6设置为2.14V (SLEW = 10V/1.2s、启动模式面板时间不适用等)、以及 A4和 A0针对电路设计进行了适当设置。

我遵循通过 H 桥的路径、并确认所有 FET 存在额外(超过足够大)的死区时间。  不存在击穿。

负载锁定在48V、阻抗约为50毫欧-它始终为48V、即使 SM72445复位引脚被停用也是如此。  换句话说、输出电压压摆率接近于零。

我开始在60V 和12A 电压下使用电源进行测试(如果汲取的电流超过12A、电压将下降)。

MPPT 驱动 H 桥、输入稳定在11V、在12A (越过60V 和12A 峰值功率点)时。  在此稳定状态下、SM72445将11V 输入升压至48V 输出。  电源输出与电源输入类似(没有过多功率损耗的问题)。

我尝试了不同的电流电平、SM72445始终将输入电压降至11-12伏-始终缺少峰值功率点。

您建议我从哪里开始查找?

一个后续问题是、SM72445如何检测电感器饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    是否可能在输入端使用标准直流电源? 如果是、请使用  PV 模拟器或真实的太阳能电池板。  直流电源只是破坏了 LM72445的 MPPT 算法。  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我使用的直流电源具有大约0.2Farad 的旁路电容。  我重新阅读了评估板文档和数据表、找不到任何有关如何调整输入/输出旁路电容或电感器大小的设计文档。

    看到采用1:1 VIN 转 Vout 的启动方法、我越来越怀疑 SM72445专为非常特定的用例而设计、而不是用于固定电池电压输出型 MPPT 控制器的通用"任何电压"输入。

    没问题。  我将向我的客户完成我的报告、并提出另一个解决方案。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    SM72445仅用于太阳能电池板 MPPT、而不是 MPPT 的任何电源。

    请查看 LM51770、它可用于与微控制器一起执行 MPPT。

    此致、
    Brigitte