This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:用于支持显示交替模式和 USB3.0的 PD 控制器配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503514/tps65994ae-pd-controller-configuration-for-display-alt-mode-and-usb3-0-support

器件型号:TPS65994AE

工具/软件:

尊敬的 SupportTeam:

我们的设计由 PD 控制器  TPS65994AE 和 DP 重定时器组成: TUSB1146RNQR 在此配置中、我们希望配置 PD 控制器、以便它可以处理 DP 交替模式功能以及 P4端口上的 USB3.0。 我们的当前配置可正常实现电力输送协商和 USB2.0、但对于其他用例、它不起作用。 我们建议您是否可以查看随附的原理图和配置、并建议应如何更改配置以支持这些功能。

非常感谢您的支持!e2e.ti.com/.../3125.TPS65994AE.pjte2e.ti.com/.../2630.usbc_5F00_dp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在下周同一时间再见、因为 TI 即将度假。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mihai、

    请填写以下检查清单。 检查原理图后、我们可以相应地配置器件

    .e2e.ti.com/.../TPS65994_5F00_schematic-review.xlsx 

    此致

    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    请查看随附的已填写文档。

    此致、

    Mihai Gruietie2e.ti.com/.../5557.TPS65994_5F00_schematic-review_2D00_filled_2D00_out_2D00_DIGITALGATE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是一个小的更新,我们得到了在平均时间的 USB3.0工作,但 DP 交替模式仍然不工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mihai、
    如果在 pjt 文件中进行了任何更改。 请提供更新的文件。

    此致
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件为更新后的文件:

    e2e.ti.com/.../TPS65994AE_5F00_DP.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我想知道您是否对此事有任何更新、谢谢!

    此致、

    Mihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mihai、
    如果在 GUI 中打开原始视图、则可以在寄存器中看到相应的值。

    现在、从中更改寄存器0x51的值  0x100001c0603  最终目的  0x108001c0603

    通过这种更改、DP 模式应该可以正常工作。

    此致  
    Aakash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    这种更改和旧的配置都很糟糕、但只有在 BIOS 启动前电缆连接到系统的情况下、我们才会怀疑会发生这种情况、因为启动后系统会尝试通过 I2C 重新初始化 PD 控制器、我们将执行更多测量、我会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我发现、从引导和操作系统、热插拔检测机制都不起作用、即使 GPIO1引脚配置为"引脚多路复用至交替功能(HPD_TX1)"
    连接 HDMI 电缆时、3V3电压不会出现在 GPIO1引脚上。
    只有在使用内部上拉使能将 GPIO1引脚配置为引脚多路复用到 GPIO 并选择 DP_MODE_SELECTION_EVENT_PORT1 (23)事件后、我才能够检测到电缆连接/断开。
    您能否解释一下将 GPIO1配置为"备选功能引脚多路复用(HPD_TX1)"时热插拔检测机制不起作用的原因、以及是否使用 DP_MODE_SELECTION_EVENT_PORT1 (23)事件在 GPIO 模式下配置 GPIO1是正确的?

    我已附上更新的项目文件。
    e2e.ti.com/.../3414.TPS65994AE_5F00_DP.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、
    当 GPIO1多路复用到交替功能(HPD_TX1)时、您可以共享 PD 日志吗?

    此致  
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在为器件的新版本做好准备。
    在新版本中:

    • 这两个端口都是双角色端口
    • 两个端口都具有 HV 路径 (灌电流20V 和高达3A、拉电流5V 和高达3A)
    • 两个端口都具有 USB 2.0功能
    • 端口 A 具有 USB 3.x 功能
    • 端口 A 具有 DP 交替模式功能

    我们做了一些实验、在当前版本的电路板上、将相同的高压电源路径添加到第二个端口、并在导线上添加晶体管。
    但结果与我们的预期相矛盾、我们对订购新电路板版本没有信心(您可以在.pdf 中随附更新的原理图)
    e2e.ti.com/.../TypeC-PD-controller.pdf

    到目前为止的所有测试都是使用默认配置完成的、对于测试第二个端口而言应该是安全的并且足够了
    端口 B HV 路径和以前一样工作、我们获得了19V 以上的稳定 VSYS。
    PB_GATE_VBUS 处于 PB_VBUS 电平、VBUS MOSFET 关闭、
    PB_GATE_VSYS 为27V (VSYS 电平+7V)、VSYS MOSFET 开启

    PB_GATE_VSYS 为黄色、VSYS 为蓝色

    其中增加了 MOSFET 开关并使用了相当长而细的导线
    端口 A HV 路径无法按计划工作、我们获得了15V 至18V 范围内的 VSYS 并使其悬空。
    PA_GATE_VBUS 处于 PB_VBUS 电平、VBUS MOSFET 关闭、
    PA_GATE_VSYS 略高于 VSYS 电平、而 VSYS MOSFET 部分导通

    PA_GATE_VSYS 为黄色、VSYS 为蓝色

    我们已从栅极断开 PA_GATE_VSYS。 我们可以看到、IC 尝试在该驱动引脚上达到27V、但它每~8ms 复位一次。 禁用斜率非常尖锐、我们怀疑某些因素可能触发快速断开。

    PA_GATE_VSYS 为黄色、VSYS 为蓝色

    在这种情况下、我们应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、
    您能填写原理图检查清单吗?   检查清单

    这将帮助我们  更好地理解原理图。

    此致
    Aakash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    附件为检查清单文件: e2e.ti.com/.../6683.Schematic-Checklist-Rev-0p3-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    我在原理图中没有看到 VSYS 和 PP5V 处的建议电容。
    您能添加所需的电容并重试吗?

    此致
    Aakash