This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:反激式转换器在4A 时进入断续模式–需要 CS 引脚 LPF 调优和放大器方面的帮助;设计审查

Guru**** 2514455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520271/lm51551-flyback-converter-enters-hiccup-mode-at-4a-need-assistance-with-cs-pin-lpf-tuning-design-review

器件型号:LM51551

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Flyback-Converter.pdf

我们开发了一款反激式转换器、旨在从48V/2A 直流适配器或 PoE++输入(使用 TPS2373-4 PD 控制器)生成12V/4A 输出。

我们附上了该设计的智能 PDF 文件以供您查看。

在阻性负载测试期间、我们观察到该设计不支持4A 最大输出电流。 在4A 电流下、器件进入断续模式、而它通常在高达2.8A 的电流下运行。 但是、本参考设计规定支持高达4.25A 的电流。

我们怀疑 CS 引脚低通滤波器(LPF)配置可能影响电流检测。 值得注意的是、在调整 LPF 中 R427的电阻值后、输出电流能力提高到3.4A。 您能否确认 LPF 设计是否影响电流限制行为、并建议使用最佳性能的建议值?

感谢您对设计审查的支持、并为实现稳定的4A 输出提供必要的修改建议。


断续模式
  

正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chisto:

    今天是银行假日。 请希望明天得到答复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chisto:

    感谢您的联系。

    要使输出端能够支持4A 电流、您应减小感应电阻(15m Ω)。

    但是、变压器在5.7A 处饱和、这接近您需要在初级侧流动以实现满负载所需的电流。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:  

    感谢您的建议—我们将尝试并尽快回复您。 同时、我们感谢您对理解的支持 为什么调节 LPF 电阻值(R427)会提高输出电流容量

    将 CS 引脚低通滤波器(LPF)中 R427的电阻值调整为100 Ω 后、我们观察到输出电流能力提高至 3.4A
    请帮助我们了解以下内容:

    • 为什么 CS 引脚 LPF 配置正在影响最大负载电流?

    • 有任何问题吗 建议的设计指南或范围 LPF 元件的延迟是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christo、

    是、在这种情况下、LPF 的电阻值会影响峰值电流限制。 通常、在放置斜率补偿电阻(R426)时、滤波电阻(通常为100欧姆) 可以忽略不计。 在本例中并非如此、因为 R426为0。 R427还用作斜率补偿电阻器。

    是否有 建议的设计指南或范围 来选择 LPF 元件?

    滤波器的 RC 时间常数不应高于开关导通时间的3%。 否则可能会滤除过多的电流信息。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="205125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520271/lm51551-flyback-converter-enters-hiccup-mode-at-4a-need-assistance-with-cs-pin-lpf-tuning-design-review/5847202 #5847202"]

    要使输出端能够支持4A 电流、您应减小感应电阻(15m Ω)。

    [/报价]

    尊敬的 Moritz:  

    我们根据建议的检测电阻值(15mE)执行了负载测试、但不工作。 您能否重新检查是否需要进行任何其他更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christo、

    您能否执行一些测量并附加示波器截图?

    我想看看输入电压、输出电压、开关节点和 CS 引脚(请使用非常短的 GND 连接来测量 CS、例如探头上的桶形尖端)。

    请在工作条件下进行测量、然后在不再工作的条件下进行测量。 这将有助于查明正在发生的情况。

    此致

    Moritz