This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:MOSFET 选择

Guru**** 2456480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521270/lm51231-q1-mosfet-selection

器件型号:LM51231-Q1

工具/软件:

您好、

我们计划 在我们的设计中使用 LM51231QRGRRQ1转换器。  

我们的目标输出是  4.5A 时为24V 。 您能否确认是否可以使用  额定电压为30V 的 MOSFET  解决方案是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    感谢您的联系。

    最后、您必须确保 FET 上的电压不超过30V。 理论上、最大电压为24V+二极管压降、但实际上顶部会有一些振铃。 这取决于布局和寄生效应。 我总是建议与绝对最大值留出一些裕度 阈值电压等级。 我认为30V 是不够的。

    此致

    Moritz