This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:80V 输入瞬态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5177, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521285/lm5118-80v-input-transient

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5177LM51770

工具/软件:

LM5118的绝对最大额定电压为76V。  它是否能够承受持续20ms 的80V 瞬态?  LM5177可能更适合此用例、但 LM5118已经设计好、因此需要仔细检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    LM5118适用于 VIN 高达76V 的绝对最大电压。  

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。

    我还建议使用 LM51770、而不是 LM5177。 它具有相同的功能和占用空间、但提供更好的性能和更高的工作电压。

    此致、

     Stefan