This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858-Q1:BQ25858QWRRVRQ1

Guru**** 2456490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25858-Q1, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512992/bq25858-q1-bq25858qwrrvrq1

器件型号:BQ25858-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1

工具/软件:

您好、

我使用 IC 来开发电池充电器。 但我找不到它的 CAD 符号、封装或3D 模型。

我需要这些文件将 IC 包含在 Altium 中、如何获取?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    我在我们的 网站页面 上查看了"设计与开发-> CAD 符号、封装和3D 模型"部分下的产品。 点击 Ultra Librarian 的链接后、我会看到"EDA 模型尚不适用于此器件"。 我认为目前没有 CAD 符号、占地面积或3D 模型可用。 我将努力更新此内容、并在更新后立即通知您。

    同时、 BQ25858-Q1之前的 BQ25856-Q1使用相同的封装。 由于功能不同、器件之间的引脚排列略有不同、但如果您遵循 BQ25858-Q1的数据表、可以将 BQ25856-Q1模型用于 Altium 设计。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    很抱歉耽误您的时间。 我刚得到确认、封装已上传到 UltraLibrarian 中。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael