This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:查看电池保护 IC 的原理图

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504623/bq2970-review-schematic-of-battery-protection-ic

器件型号:BQ2970

工具/软件:

请查看 BQ29707DSER 保护 IC 原理图。 我将其用于 3.7V 标称4.2V 最大50mA 和 H 锂离子电池。  II 正在使用无线电源接收器 IC LTC4124为电池充电。 LTC4124的 BAT 引脚直接连接至电池。 充电电压设置为4.2V、充电电流设置为25mA。 我使用 Proption IC 的主要目的是防止我的电池深度放电和过度充电。  

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 有人在这里审查它?