This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:DOUT 引脚开漏版本的电压容差

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520783/bq77216-voltage-tolerance-of-the-open-drain-version-of-the-dout-pin

器件型号:BQ77216

工具/软件:

您好、

 我只想检查可施加到开漏 DOUT 引脚(通过1M Ω 电阻器馈电)的最大电压是多少? 具体的器件是 BQ7721600PWR。我们有一个10S 应用。  

提前感谢您  

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    DOUT 以 VSS 为基准的绝对最大电压为85V。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的检查。  

    此致

    Richard