This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:电池充电器原理图和 PCB 布局审阅

Guru**** 2455700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520300/bq25170-battery-charger-schematic-and-pcb-layout-review

器件型号:BQ25170

工具/软件:

您好:

我想回顾将 BQ25170集成为电池充电器的 PCB 布局。 对于可穿戴设备、PCB 是直径为18.6mm 的小圆圈。

我想看看我的 元件放置 和布线是否存在任何问题。

PCB 为4层、具有3层 GND 和底层1.8V。

我使用 TS 上的热敏电阻进行温度监测。

100mA 下的电池充电电压为4.2V。

谢谢!

充电器原理图



PCB


电池 原理图(仅供参考)


顶层


内部覆铜1


内部覆铜2


底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    原理图和布局看起来很好、没有发现问题。

    可考虑的问题--改善功率耗散、向顶层添加更多铜有助于在设备附近散热过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢!