This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:当使用需要上拉电阻的电平转换器时、如何设置 GE 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520329/bq35100-how-to-set-ge-pin-when-using-a-level-shifter-that-requires-pull-ups

器件型号:BQ35100

工具/软件:

您好、

我将 BQ35100与 LSF0204RUTR 电平转换器搭配使用。   该处理器在1.8V 的电压下运行、而 BQ35100在3.6V 的 VBAT 下运行。  如参考设计中所示、当 GE 引脚未驱动为高电平时、它会通过1M 电阻器拉至低电平。  目前、当处理器将 GE 引脚设置为高电平时、电平转换器仅向 GE 引脚输出1.8V 电压。  我认为 GE 引脚的输入需要高于2.65V 才能启用。  为了将该引脚上拉到 VBAT、需要在 VBAT 上连接一个上拉电阻器、但是在关闭时、我认为它不能变为低电平。   将 GE 引脚与电平转换器连接以确保运行并在关闭时更大限度减少电流消耗的理想方法是什么?  请参阅随附的原理图。  如果您需要任何其他详细信息、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    查看您的原理图后、如果转换无法变为低电平、那么看起来确实不错、因为我使用了下拉电阻来帮助降低浮动电压。 此外、GE 的电压电平输入为2.65V (信号为高电平)和0.8V (信号为低电平)。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在电流原理图中、GE 引脚只有1.8V、因为它没有上拉电阻器。  这样无法达到2.65V 阈值。  是否建议添加上拉和下拉电阻器?  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    由于 GE 引脚没有上拉电阻、因此该引脚仅变为1.8V。  这无法达到2.65V 阈值

    -如果 PIN 不能达到2.65伏,信号将不会被注册

    您是否建议添加上拉和下拉?

    -理解该引脚不能被注册为高,我会研究不同的解决方案。

    谢谢您、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的回答。  您能提供一些潜在的选择吗?  将此器件与电平转换器配对时、过去使用的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    这需要由用户决定、我之前没有看到有人在此应用中使用电平转换器、但我不知道为什么电平转换器在这种类型的应用中不起作用。

    谢谢您、
    Alan