工具/软件:
您好~
在客户可靠性测试期间、TPS4800-Q1会重复异常故障触发、最后因电流振荡而导致其他 IC 烧毁问题。
发现附件中正常情况与异常情况之间存在一些差异、请告知随附的幻灯片问题吗? (Q1、Q2)
TPS4800-Q1是否还支持输入短路保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好~
在客户可靠性测试期间、TPS4800-Q1会重复异常故障触发、最后因电流振荡而导致其他 IC 烧毁问题。
发现附件中正常情况与异常情况之间存在一些差异、请告知随附的幻灯片问题吗? (Q1、Q2)
TPS4800-Q1是否还支持输入短路保护?
您好~ Rishika。 我的意思是输入短路情况下的保护。
您可以通过以下链接参阅客户原理图。 (mobed_ti.pdf)
谢谢。
尊敬的 Jin-Suk:
对于 TPS4800-Q1、R93是否组装在实际测试中? 幻灯片右侧的两个波形似乎是实际的故障、而快速故障触发器的波形则没有。 是否根据测试条件预测周期为1.3ms 的重复故障? 电流是通过哪种方式流向该系统的?
这里我想提一下、建议在 ISCP 和 CS-引脚上使用一个至少1nF 的滤波电容器、以消除涉及较大 di/dt 和布局寄生电感的干扰短路跳闸。 请参阅以下内容。

此致、
Rishika Patel