This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003.

Guru**** 2508915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521191/lm76003-lm76003

器件型号:LM76003

工具/软件:

您好团队:

请查看以下针对12V 至5V @ 2A 的设计  



如有任何建议、请告知我们  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    负责该器件的工程师是 OOO、下周会再来。 感谢您的耐心。

    谢谢、

    Richard