This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:纹波注入器中从 LL 到 VOUT 的电容器是否确实明智?

Guru**** 2455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS54KC23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520759/tps53355-is-the-capacitor-from-ll-to-vout-in-the-ripple-injector-really-wise

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS54KC23

工具/软件:

我们来看看应用原理图:

具体而言、请注意 C1、C2、R7。 这些元件称为纹波注入器、如果输出端具有低 ESR MLCC、则建议在数据表中使用这些元件。 我放置了这些元件、在高达20A 的电流下获得了相对良好的控制环路稳定性、但在输出端看到的纹波比我想要的更多(这个1.2V 电源轨上约为100mV pp)、我不禁认为 C1是部分原因。 10MΩ 和 C1共同形成一条从 LL 直接到 VOUT 的阻抗3kΩ+Δ jω 的路径、这似乎不可取、我想应承担部分责任(尽管我尚未尝试将 C1拆焊、因为我没有太多的电路板可供选择)。

您能否专门就 C1的用途发出提示声? 我理解 R7和 C2如何共同增加 VFB 上的纹波、但我不理解 C1的用途。 C1是否只是关于瞬态响应、并提供从 VOUT 返回 VFB 的更快路径? 如果是、如果我想牺牲较差的瞬态响应以减少纹波和提高控制环路稳定性、我是否可以忽略 C1?

总的来说、我应该说、虽然 TPS53355似乎非常好、但理想情况下、我发现其控制环路比我想的更敏感。 我要驱动一些敏感的数字 FPGA 电源轨、并需要非常低的纹波。 您能不能向我推荐任何其他可以查看的可低至0.85V、至少输出30A 电流并具有坚如磐石的"隔音"控制环路的 TI 器件? 我宁愿放弃一些瞬态响应 来获得一个永远不会下降的电源轨。

谢谢、

-彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我将在几天后对此作出回应。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    希望这有所帮助。

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这解决了我的问题"。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您提供的信息。 根据阅读该文档、C1 (在该文档中称为 C_A)不仅仅是瞬态响应、实际上是产生适当的纹波? 我想我不应该移除 C1? 请注意、我假设这是关于瞬态响应的信息、因此我将 C1连接到输出端、一直连接到所有旁路电容器之后。 在这里、您可以看到以绿色 突出显示的小 RCC 网络、这条较长的突出显示迹线是我将 C1连接到电路板最边缘的 VOUT。 我假设这非常糟糕、C1应直接连接到 电感器的输出端?

    感谢您推荐其他部分、这确实对我来说很好、很好、很简单。  我很好奇 JLCPCB 何时会有库存,但我想我只能在那里订购一些。

    谢谢、

    -彼得