This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552-1:TPS2552 R LIM 范围

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520803/tps2552-1-tps2552-r-lim-range

器件型号:TPS2552-1

工具/软件:

您好、

我们使用此器件根据 GPIO 输出提供2级电流限制。

我们希望下限75mA 和上限接近1A。  

我们已经使用以下配置进行了测试、没有遇到任何问题、但是、我在数据表上注意到1M 超出建议范围、可能会导致环路不稳定。

您是否认为这是一个问题、您是否提出任何其他解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我会对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    应始终遵循数据表中的建议、因此我建议客户不要使用任何高于 232kΩ 的电阻器。 替代解决方案可在 数据表的第15页找到

    "虽然 RILIM 的最大建议值为232 kΩ、但有一种额外配置允许较低的限流阈值。 ILIM 引脚可直接连接到 IN 以提供75 mA (典型值)限流阈值。 在此配置中、从 IN 到 GND 可能需要额外的低 ESR 陶瓷电容、以防止不必要的噪声耦合到敏感的 ILIM 电路中。"

    这样、客户可以消除对1MΩ Ω 电阻器的需求、从而节省一些 BOM 成本。

    BR、

    Seong