This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:供货情况

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520233/tps1689-availability

器件型号:TPS1689

工具/软件:

您好、

我们正在尝试确定此器件的预期供货情况。 我们在设计中指定了此项、零件在零库存的订购门户中显示"有效、可供销售"。 几天前、当我们致电 TI 采购支持部门时、我们被告知(这可能不是进入制造阶段、也可能不是产品)、这让我们深感震惊和惊讶。

在不远的将来、我们需要数万个这样的器件、或者我们需要转动手制动器并从这款新产品中进行设计(没有 TI 等效产品、因此是 TI 的产品)。

请您能让他人说明供应情况吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    您能否就样片事宜联系当地的 FAE 或销售人员? 设备处于活动状态、客户正在使用它。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持-我一定会再次与 TI 销售部门联系。