This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201的技术支持请求–器件在负载条件下过热

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, CSD18563Q5A, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521096/ucc27201a-technical-support-request-for-ucc27201-device-overheating-under-load

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件:UCC27201CSD18563Q5A

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在电源开关应用中使用 UCC27201高侧/低侧驱动器、该驱动器的供电电压为12V。 当没有负载或连接到高电阻负载时、驱动器按预期运行。 但是、在连接低电阻负载时遇到一个关键问题:驱动器开始显著升温并最终受到损坏。

设计中使用的 MOSFET 是 CSD18563Q5A、配置遵循数据表中的标准建议。 我确保了适当的去耦和布局实践。 这个问题似乎是在较高的负载条件下特别出现的。

我想了解这个问题的可能原因。 这可能与击穿、不正确的死区时间、过度的开关损耗或栅极驱动问题有关? 如果您能帮助我确定根本原因并提出可以实施的任何修改或保护措施建议、我将不胜感激。

如果需要、我可以提供开关行为的原理图和示波器捕获图。

提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    您能解释一下使用 UCC27201A 来驱动 MOSFET 还是电阻负载吗? 您是切换负载(输入 PWM 信号)、还是进行直流导通和关断(在输入引脚的直流高电平或直流低电平之间切换)? 故障是在启动、稳态还是停机期间发生?

    如果您使用 PWM 信号驱动 MOSFET、则 VDD、开关频率和负载将影响栅极驱动器耗散的功率。  您可以通过以下常见问题解答来阅读有关栅极驱动器功率耗散 的信息:[常见问题解答]最大工作频率-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    总之、栅极驱动器的功率耗散围绕这两个公式:
    1. P = VDD * Qg * Fsw;(Qg 可在 MOSFET 数据表中找到)

     2. TJ =(P * RθJA)+ Ta;(RθJA 可在栅极驱动器数据表中找到)

    如果计算得出的 Tj 超过栅极驱动器的额定 Tj (可在栅极驱动器数据表中找到、通常为150°C)、则栅极驱动器将发生故障。

    在帮助澄清我的前三个问题的同时、请向我发送原理图以及 HO、HS、HB 和 LO 波形捕获结果。

    另请阅读此应用手册、确保在半桥电路中采用正确的 自举设计:针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)

    谢谢、
    Rubas