This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:ChemID 与3个可用选项中的任何一个不匹配

Guru**** 2386530 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27427, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517453/bq27427-chemid-doesn-t-match-any-of-the-3-available

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我使用 BQ27427器件和1100mA 电池来进行电量监测。 运行学习周期时、RUP_DIS 标志未清除、在检查论坛时、我发现我使用的 ChemID 不正确。 运行 GPCCHEM 工具时、收到以下数据:

e2e.ti.com/.../3652.GPC_5F00_report.txt

与我的电池匹配的 ChemID 为241。 是否有办法将其编码到我的设置中。 该报告还提到了"自定义 ID 的 RAM 编程"。 我不明白如何做到这一点,甚至是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar、

    我会确认校准已正确完成、并重做 gpcchem 工具以确认结果是否正确、但如果是这种情况、您需要选择可访问整个 chemID 库的不同电池电量计。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    问题表明、我们计划使用上的电流测量仪表的器件已在生产中。 是否有具有所需 ChemID 和相同寄存器结构的电量监测计?

    感谢您提供的所有帮助。

    谢谢
    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar、

    如前所述、您需要使用能够访问整个 chemID 库的新电池电量计。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    另一个问题是、我们正在使用的电池是 Litium 离子电池、但我们收到的 ChemID 对应于 NiCoMn 电池。 这是否可以通过 GPCCHEM 工具实现? 此外、我希望您能就所谈论的电量计提出建议。

    谢谢、
    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们已经购买了其中一些 IC、并且计划未来购买更多 IC、但我们正在运行的实验的输出似乎不正确。 如果您能为我们指派一位销售代表或应用工程师来帮助我们解决问题、那将会非常有帮助。

    谢谢、

    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanska、

    我是电池电量监测计团队的应用工程师、如果您能更新此趋势/创造新趋势、我可以协助您进行实验、并咨询电池电量监测计团队。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我有一种方法可以将任何 ChemID 编程到我们的电流测量仪表中、是吗? 此外、我是否可以使用一个电量监测计模型生成电池的黄金映像、然后将其刷写到另一个电量监测计模型上。

    谢谢、
    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar、

     BQ27427是一款预编程电量监测计、仅提供有限的 chem-ID。  您无法使用不同的测量仪表模型生成黄金映像并刷写到该测量仪表中、因为它需要是不同的测量仪表。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    我们面临的另一个问题是电量监测计给出的 SOC 值不正确。 在 BQStudio 中使用电量监测计时、SOC 的值对于恒定电流放电而言具有相当高的线性度、但在使用我们的设置时、我们得到的值与 BQStudio 上看到的值不完全一致。

    谢谢、
    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar、

    如前所述、ChemID 具有过高的百分比误差、不会在系统内工作。 请确保您使用的 chemID 正确。

    谢谢您、
    Alan