This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400疑难解答

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521123/ev2400-troubleshooting-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具/软件:

尊敬的团队:

我的一位客户提请 我注意一些问题、我认为这是值得分享的。 请参阅以下注意事项、告诉我 TI 是否能够继续解决这些问题。 谢谢!

"我刚尝试在运行 windows 11 (Battery Management Studio)的主笔记本电脑上启动 EV2400 battery EVM 通信盒、所以我玩得很开心。

我看到 BQ27Z746芯片仅受最新测试版本1.3.127.3支持、但这不会检测 EV2400 (甚至固件更新程序软件也无法检测到)。

我尝试了较旧的版本1.3.101.1和1.3.86.6、但它们也无法检测 EV2400盒(实际上始终显示 EV2300盒)。

然后我在这里找到了一篇修改文章 :- PSA:在 BQSTUDIO 中未检测到 TI EV2400:r/embedded

这是与 Logitech G-HUB 驱动程序(我有)发生冲突的罪魁祸首、因此我将其关闭。

现在、较旧的1.3.86.6软件可以发现 EV2400、并且固件更新程序可以正常工作(0.32最新版本)–但较新的1.3.101.1或1.3.127.3未检测到 EV2400。

所以我已经从最新的软件复制了配置文件,并把它放在旧版本1.3.86.6的配置目录中,现在它是愉快地运行在 Windows 11中。

我认为值得向其他客户分享此消息。"

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的反馈。 我一定会与团队分享这一点。  

    此致、  

    Jonny。