This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:输入与电池/系统输出电压的详细信息。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24171, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518991/bq24610-input-vs-battery-system-output-voltage-details

部件号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24171BQ25750

工具/软件:

尊敬的团队:

美好的一天!

我计划使用 BQ24610为3节(最大12.6V)电池包充电。 我的输入电压为12V、但由于这是降压转换器、因此会产生一些功率损耗、对吧? 如何计算该值? 此外、由于我的电池需要12.6V 才能充满电、如果我的输入只有12V、如何达到充满电的状态?

如何计算系统(电源路径)电压? MOSFET 和检测电阻中是否会出现压降?

除了输入电压和电芯数之外、这个 IC "BQ24171"...是相同的吗?

请向我清楚详细地说明在数据表中可以找到这些信息的位置。

谢谢、

此致、

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:

    我建议切换到降压/升压电池充电器。

    由于电池高于输入电压、因此您的电池将无法达到最大充电电压。

    以下是我们所有电池充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    如果您有任何与降压/升压充电器相关的问题、敬请告知。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    美好的一天!

    您能为我们的应用提供一款 IC 吗?

    VIN 为12 (来自适配器)

    Vout 为我的系统的12V、

    电池电压 as12.6V、

    对于12.6V 3000mA、3S 电池、充电电流高达2.5A。

     电源路径的隔离器。

    独立(可设置 RC)

    低成本 IC。

    谢谢、

    此致。

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    感谢您提供此信息。

    根据这些信息、我推荐 BQ25750。

    要使用所选的输入电压达到最大充电电压、需要使用降压充电器。

    降压/升压充电器系列

    BQ2575x- 符合所有要求、但成本略高。  

    BQ2573X -不是独立器件。

    BQ2579x 具有 NVDC 电源路径、而不是传统的电源路径(这可以是基于 PowerPath 需求的选项。)

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    美好的一天!

    现在我已经计划使用15V 输入适配器、因此请帮助我找到 SYS 电压计算。  

    使用此"BQ24610"BQ2429... IC

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    系统电压应 等于 输入电压-(系统负载*(ACFETS 的 Rdson))

    此致、

    基督教。