This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:PGOOD/IMON 输出的延迟时间

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520986/lm5190-q1-delay-time-of-pgood-imon-outputs

器件型号:LM5190-Q1

工具/软件:

我想澄清以下两点。 请告诉我这个吗?

(1) PGOOD 输出反映 FB 输入电压变化的延迟时间
(我理解,至少 PG delay(25us)将被包括)

(2) IMON 输出反映 ISNS+/IMON VOUT 输入电压变化的延迟时间
(我想这足够短于 PG 延迟。 正确吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yonekawa

    1.是的,你的理解是正确的。  

    2.来自 IMON 引脚 I (IMON)的拉电流与 V (ISNS-IMON VOUT)成正比、具有纳秒级延迟。 如果在 IMON 引脚上未连接电容器、V (IMON)将与 I (IMON)成比例、没有任何延迟。   

    - EL