This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:3630A 重新启动问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520008/lm3630a-3630a-restart-issue

器件型号:LM3630A

工具/软件:

尊敬的 Tams:

客户的产品是电子书、他们使用 LM3630A 作为背光驱动器。现在存在问题、我想请 TI 提供帮助。

3630A 在前灯打开的情况下重新启动、重新启动后前灯可能不会亮起。 将前灯亮度重置(调整下灯的亮度、或打开和关闭下灯)至正常。

等效于调用它、

客户怀疑这是由 OVP 引起的、但根据数据表、OVP 将自行恢复。
所以他们测试了波形、

蓝色是芯片的 OVP 引脚和灯的正极。 黄色是芯片的中断引脚、当重启期间第一个灯亮起时、OVP 引脚没有如此大的过冲。

关闭灯、然后重新打开、将出现37V 过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我想在这里添加一个原理图。 您能帮我看看这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我不太明白您对问题的描述。  查看原理图、您是否知道 LED1-和 LED2-为什么连接到 LED 驱动器的输出端而不是 LED+? 我假设 LED+是 LED 灯串的阳极、LED-是 LED 灯串的阴极。 您能否确认?

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    感谢您的答复,在示意图的右侧是 插座,示意图只改变了插针连接,而不是插座说明。

    您能给我一个电子邮件地址吗? 我可以用中文向您描述。

    客户已确认这可能是驾驶员的问题。 在初始化期间未设置0x00寄存器、这可能导致设置为睡眠模式、i2c_smbus_write_byte_data (LM3630Aclient、REG_CTRL、0x06);//冷

    仅在设置亮度时、设置0x06寄存器。 此时是否需要延迟? 他们毫无延迟地进行了检查并发现 REG_SRT_S 未更新。因此、他们修改了 i2c_stmbus_frite_byte_data (LM3630AClient、REG_CTRL、0x06);//提前到达探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:您好、请 在 hongjia-wu@ti.com中找到我的电子邮件地址。 我将在此处关闭该主题。 我们可以通过电子邮件进行讨论。