This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M 在 VIN 消失后会偶尔出现 VSYS 压降

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516504/bq24296m-bq24296m-occasional-vsys-drop-after-vin-disappear

器件型号:BQ24296M

工具/软件:

你(们)好

我们会观察到设计中偶尔会出现 VSYS 下降。

它发生在 VIN 开关应力测试下。 在此测试中、我们通过每4秒打开和关闭一次10次尝试来模拟不稳定 VIN 的短暂突发、几分钟的弛豫时间以允许电池充电。

观察结果是:

关闭外部电源后、VIN 降至 VINDPM 限值

2. 60ms 后、VSYS 电压出现短路(~500us)下降。

此事件的示意图:

遗憾的是、此图未捕获 VBAT 电压、但电池正常(ESR < 150m Ω)。

在不同的 VBAT 电压电平下会重复发生、 与 VSYSMIN 限制略有相关。

复制与系统负载相关。

PMIC 寄存器设置:

REG00 = 0x17
REG01 = 0x1F
REG02 = 0x08
REG03 = 0x11
REG04 = 0xB2
REG05 = 0x9C
REG06 = 0x42
REG07 = 0x4B

您能否给出这样一个 VSYS 下降的可能原因?  这个问题很难重现、了解哪些事件可能导致此类行为、可以帮助我们找到问题的具体位置。

谨致问候、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vasyl:

    在移除 VBUS 电源之前、器件的工作条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨宁。

    我很难告诉 IVBUS、ISYS 和 IBAT 值、因为这样做需要对 DUT 进行大量修改、这几乎肯定会破坏问题的重现(这已经非常具有挑战性)。

    您能为自己的答案推荐更好的示波器信号组合吗? 如果四个电压信号不够、我可以尝试使用两个带有菊花链触发器的示波器将其扩展到八个。

    如果电流波形是必需的、则仅限于两个电流探头。 但正如我所说,它可能会破坏再生条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vasyl:

    您是否大致知道  在 移除 VBUS 电源时、ISYS 和 IBAT 值是什么?  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨宁。

    关于 ISYS、平均值必须介于200和400 mA 之间。 LTE 传输导致的峰值可能会达到2.0A。 整个系统的最坏情况可能会达到3.0A (假设系统达到 VSYSMIN = 3.7V)。

    关于 IBAT、由于最小电压较低(3.55V)、其值可能成比例较高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    如果可能、您能否分享 VIN、VSYS、VBAT 和 IBAT 或 ISYS 等波形?

    这可能是由于在 VIN 受到 VINDPM 限制时向 VSYS 施加负载脉冲导致的。 VIN 的电流限制表示 SYS 上的负载脉冲需要从 VBAT 拉取额外的电流。 我会确认接近 IC 引脚的 VBAT 电压保持稳定。 在某些应用中 、我们可以看到、 在施加负载脉冲时、电池的引线和等效电阻会导致 VBAT 引脚电压由于 IR 压降而下降。 包含 VBAT 波形可能有助于确定这是否是可能的原因。

    此致、

    Juan Opsina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、感谢您的建议。

    我将更改设置以监控+VBAT、并(可能)在复制后尝试添加 IBAT 的电流监控器。 重现此过程需要一些时间。

    与 IR 压降相关。 在等待复制的过程中、我可以测量裸 PCB 上的 IR 压降。 为了完全关断、VBAT 电压必须下降到多大水平? VBAT_DPL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    是的、VBAT_DPL 是一个使眼图保持在的阈值。 在这种输入电流限制状态下、您的 VSYS 将密切跟踪您的 VBAT 电压、因为没有足够的电流来维持 VSYSMIN 调节。 在这种情况下、VBAT 电压可能在不超过 VBAT_DPL 阈值的情况下下降、而 SYS 只是跟踪该电压下降。 在任一种情况下、靠近 BQ 引脚的 VBAT 电压捕获都应提供有用的背景。

    此致、

    Juan Ospina.