This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:当负载电流增加时、多路复用器电路不开关

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516787/lm7310-mux-circuit-does-not-switch-when-load-current-is-increased

器件型号:LM7310

工具/软件:

您好的团队、

我连接了电路、但当负载电流为50mA 时、输出在 Vin1和 Vin2之间切换。
但是、当负载电流增加到高于150mA 时、LM73100会锁存并且除非 Vin2关闭、否则不会返回。
这是否有任何可能的原因?
当进行开关时、压降时间如下。

Vin1→Vin2 12V→6V 400ms
Vin2→Vin1 12V→4V 300ms

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天即5月22日之前回到您的身边。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我什么时候可以得到答复?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    请您回复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您发送编修。 我失去了这个线程。 我们继续新线程。

    此致、
    Arush