This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:我们可以启用和禁用 OTG 电源功能吗

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520936/bq25792-can-we-enable-and-disable-the-otg-power-functionaility

器件型号:BQ25792

工具/软件:

您好、

我正在使用 BQ25792芯片设计 Type-C 双向移动电源。 所需的功能如下:

1 -当充电器始终以通过 I2C 配置的所需电流连接时、Type-C 端口应为电池充电。

2 -当 Type-C 端口连接了负载时、Type-C 端口应返回电源、但此功能不会始终处于活动状态、应通过 I2C 进行控制、因为我会提供一个触控按钮来通过微控制器打开/关闭此功能。

3 - BQ25792没有电量监测计、因此建议将1节电池的任何电量监测计与其 BMS 电路一起使用。

 BQ25792的充电电流选择范围是多少? 我的意思是、我正在设计一种可以连接250mA 到4000mA 电池的通用电路。 MCU 可以传输多大的电流范围?

5 -当 BQ25792 向负载供电时、我们可以将输出电流控制在多个范围内吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    关于1和4、充电器默认启用充电。 可以使用对 ICHG 寄存器的 I2C 写入来将充电器设置为从100mA 到5A (1S 默认为2A)。

    关于2、连接到触控按钮的主机 GPIO 可触发对 EN_OTG 位的 I2C 写入。

    关于3点、主机软件可以包含使用充电器瞬时 ADC 测量的电量监测算法。  也可以添加系统侧测量仪表。  我将转发给电量监测计团队以征求建议。

    关于5、在正向/充电模式下、无法直接控制/限制充电器流向 SYS 的输出电流、但可以通过减小充电器的输入电流限制(IINDPM)寄存器来间接限制。 请注意、当输入电流调节时、电池将补充系统负载。  在 RESERVE/OTG 模式下、可以使用 IOTG 寄存器调节输出电流。  请注意、如果对电流进行调节、输出电压(VOTG)将下降。

    此致、
    Jeff