This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:用作电源开关

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517050/tps25947-used-as-power-switch

器件型号:TPS25947
主题: TPS25948中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在设计一个需要在两个5V 电源(电流高达5A -6A)之间切换的设计。 TPS25947能否在此应用中用作电源开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、TPS25947可用于5V/5.5A 电源多路复用应用。 为了获得更好的工作电流范围、请使用 TPS25948 (8A)。 有关电源多路复用器实现、请参阅数据表第9.5节。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    以下哪一款更适合该应用?ORing 控制器和电子保险丝更好? 如果您需要有关我们应用的任何详细信息、请告诉我。

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    如果需要大于5.5A 的电流、请选择 TPS25948。 如果电流高达5.5A、则可以选择更低的 TPS25947。

    这两款器件非常相似。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的建议。 本公司目前的评级为>5.5A。 我将尝试使用  TPS25948。

    上述两个 器件均为电子保险丝类型。 在此应用中、电子保险丝类型相对于 ORing 控制器是否有任何优势?

    请说明一下这个问题。

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    Oring 控制器是指电源多路复用器 IC 还是理想二极管。  

    电子保险丝具有集成式 FET。 对于理想二极管、它们通常具有外部 FET。 因此、ID 与电子保险丝将更多地成为基于终端应用的选择。 汽车更喜欢外部 FET、个人电子产品更喜欢集成式 FET。

    对于电源多路复用器、我们没有大于4A 的器件。

    此致、
    Arush